请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CD4051B-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS54160、 TIC12400-Q1
大家好、
我的客户正在评估 BCM 项目的 CD4051-Q1。 考虑到 Vin 可能在 t<400ms 的时间内超过30V:
1.多路复用器是否会损坏?
2.如果没有、是否需要重新启动器件以恢复正常运行?
此外、如果 Vdd 在短时间(t<400ms)内超过30V、多路复用器是否会损坏?
感谢您的大力支持!