主题中讨论的其他器件: TS5A22362、 TS5A22364
您好、Sirs、
我们使用24157来切换2个 WWAN 的语音呼叫功能。
我们发现24157无法清晰地隔离语音。
我们的组织块:
e2e.ti.com/.../audio-block.pdf
MAX9867 (I2S 音频编解码器)和 NAU88L24 (I2S 音频编解码器)连接1个 I2S 接口 WWAN 模块、TS3A24157RSER 用于切换 ALC888S (HDA 音频编解码器) MIC_IN /LINE_OUT、用于连接 MAX9867 MIC_IN /LINE_OUT 或连接 NAU88L24_IN /OUT
现在问题是24157设置为低电平、ALC888S MIC_IN/LINE_OUT 连接到 MAX9867 MIC_IN/LINE_OUT、但如果我们从 NAU88L24发送语音、ALC888S 也可能会听到 NAU88L24语音。
如果24157设置为高电平、则 ALC888S MIC_IN/LINE_OUT 连接到 NAU88L24的MIC _IN/LINE_OUT、如果我们从 MAX9867发送语音、ALC888S 将不会听到 MAX9867语音。
这种跨语音现象是、如果我们通过电话呼叫 A、此时如果 B 呼叫进入、则语音将影响 A
您能否帮助我们检查原因以及如何解决?
我们的原理图:
e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-P22-Audio-_2800_ALC888S.output_2D00_NEW.pdf
e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-P23-MiniPCIE-WLAN_2600_.output_2D00_New.pdf