This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A24157:交叉噪声

Guru**** 2555170 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A24157, TS5A22362, TS5A22364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/636622/ts3a24157-cross-noise

器件型号:TS3A24157
主题中讨论的其他器件: TS5A22362TS5A22364

您好、Sirs、

我们使用24157来切换2个 WWAN 的语音呼叫功能。

我们发现24157无法清晰地隔离语音。
我们的组织块:

e2e.ti.com/.../audio-block.pdf

MAX9867 (I2S 音频编解码器)和 NAU88L24 (I2S 音频编解码器)连接1个 I2S 接口 WWAN 模块、TS3A24157RSER 用于切换 ALC888S (HDA 音频编解码器) MIC_IN /LINE_OUT、用于连接 MAX9867 MIC_IN /LINE_OUT 或连接 NAU88L24_IN /OUT

现在问题是24157设置为低电平、ALC888S MIC_IN/LINE_OUT 连接到 MAX9867 MIC_IN/LINE_OUT、但如果我们从 NAU88L24发送语音、ALC888S 也可能会听到 NAU88L24语音。
如果24157设置为高电平、则 ALC888S MIC_IN/LINE_OUT 连接到 NAU88L24的MIC _IN/LINE_OUT、如果我们从 MAX9867发送语音、ALC888S 将不会听到 MAX9867语音。
这种跨语音现象是、如果我们通过电话呼叫 A、此时如果 B 呼叫进入、则语音将影响 A
您能否帮助我们检查原因以及如何解决?

我们的原理图:

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-P22-Audio-_2800_ALC888S.output_2D00_NEW.pdf

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-P23-MiniPCIE-WLAN_2600_.output_2D00_New.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    感谢详细解释。 在我分析这两个原理图时、您是否还会捕获 NC1、NO1、NC2、NO2和 COM1、COM2的波形以供参考?

    您只需考虑一下自己的信息。 所有信号都与 TS3A24157进行交流耦合、因此我假设 TS3A24157接收负信号、这会导致一个通道与另一个通道的语音耦合。

    TS3A24157没有负信号功能。 通过使用交流耦合电路、您可能必须使用 TS5A22362或 TS5A22364。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    实际上、我们尝试在 NO2上拉高1.6V、噪声比以前小、但仍然可以听到。 低于该值的波形已在 NO2上拉高1.6V

    我们将打开 NC1和 NO1、仅以获取 COM2波形的 NC2/NO2。

    CH1:NO2.

    CH2:NC2

    CH3:COM2

    scope_47.png 基于连接的 NC2、然后从 NO2拨打电话

    scope_48.png 基于 NO2连接、然后从 NO2呼叫电话

    scope_49.png 基于连接的 NC2、然后从 NC2呼叫电话

    scope_50.png 基于 NO2已连接、然后从 NC2呼叫电话

    我们对 scope_47.png 感到惊讶。 我们可以捕获 NO2波形并听到 ALC888S (通过 COM2)电话振铃、但无法捕获 COM2电话振铃波形。
    我不确定我们的示波器是否会出现这种情况。 因为我们可以听到电话振铃必须在语音处于最大状态下。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    感谢示波器捕获。 下面是我的总结。

    电路配置:
    MAX9867 NC1/NC2
    NAU88L24 NO1/NO2
    ALC888S COM1/COM2

    实验:
    1. NC2 =COM2、NO2有一个调用(范围47)
    NO2会直通到 ALC888S、它会环状 ALC888S、这是不应该的。 但是、波形无法证明这一点。

    NO2 =COM2、NO2有一个调用(范围48)
    NO2正确传递到 COM2、NC2被压入。 此外、系统级也在您的第一个帖子中证明了这一点。

    3. NC2=COM2,NC2有一个调用(范围49)
    NC2正确传递到 COM2、NO2被压入。

    NO2 =COM2、NC2有一个调用(范围50)
    NO2和 COM2连接正确、中的 NC2调用不影响 COM2


    分析
    实验1 (示波器47)需要重新访问、因为在 ALC888S 振铃时 COM2看起来很安静

    2.如果确认范围47正确、则必须有另一条路径将 NAU88L24的 MINI_SPK 连接到 ALC888S' MINI_SPK

    3.如果由于示波器而确认示波器47错误、请尝试将 NC2、NO2偏置为1.65V。 振铃波形为+/-0.8V、在没有偏置的情况下、NC2和 NO2可能会变为-0.8V、这可能会导致通道耦合。

    4.如果您证明偏置很重要,请同时偏置 COM1,因为它是麦克风输入。 如果 PCB 需要重新工作、请考虑 TS5A22362。