This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7412F:寄生电容

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1182314/tmux7412f-parasitic-capacitance

器件型号:TMUX7412F

大家好、团队、

我收到了客户的2个问题。

数据表中列出了 CS 和 CD、但您是否有数据说明它们根据以下条件有多大的差异?

温度特性

2.您知道 S1和 S2引脚之间的寄生电容吗?

此致、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、


    [引用 userid="486590" URL"~/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1182314/tmux7412f-parasitic-capacitance "]

    数据表中列出了 CS 和 CD、但您是否有数据说明它们根据以下条件有多大的差异?

    温度特性

    [/报价]

    由于个体差异(制造差异)、我查看了结果、我不会期待更多的是+/-2pF。 不过、需要记住的是、我们将这些数据记录在少数器件中、因此可能不一定如此  
    我们没有随温度变化的数据。 寄生电容与温度没有很大关系、因此您在这里不应看到温度引起的很大变化。


    [引用 userid="486590" URL"~/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1182314/tmux7412f-parasitic-capacitance ]2. 您知道 S1和 S2引脚之间的寄生电容吗?

    因此、我们可以使用一些数学运算和串扰公式来估算这一点。 请记住、这将是近似值。  

    因此、使用 RC = sqrt (A^2/(w^2*(1A^2)))、其中 A 是 Vout/Vin 的比率、R 是串联电阻器和负载电阻器的组合(从测试条件看、每个电阻为50欧姆)、我们可以得到这一结果。

    ^使用已知的-100dB 串扰求解、并将其插入方程式 A = 10 μ s (XTALK/20)。  
    w (ω)为2*pi*freq,其中 freq 为1MHz。 我们可以将 RC 公式重新排列为以下值:

    我们还可以将公式重新排列到
    C = sqrt (A^2/(R^2*w^2*(1A^2))

    我将其解算为略低于~0.02pF

    谢谢、
    Rami  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    感谢您的支持。

    我收到了客户的另一个问题。

    您能否告诉我同一 IC 中 S1引脚和 GND 之间以及 S2引脚和 GND 之间的寄生电容有多大变化?

    此致、

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、

    您不应看到所有不同 Sx 引脚到 GND 的电容之间有太大的变化。 导通电容的最大变化约为1-2pF、您可以预期关断电容的变化会更小(接近最大1pF)。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    感谢您的支持。

    此致、

    Masa