Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157, TS5A12301E, TS5A22362
主题中讨论的其他器件: TS5A12301E、 TS5A22362
用于视频信号切换。
当模拟开关从引脚3切换至1时、引脚3上会出现3.3+Video 的电压、因此 Vout 无法切换回引脚3。
当开关发生时、我们发现 Vcc 处存在浪涌电压(由于集成电感)。 SN74LVC1G3157的数据表建议在施加任何信号之前、等到 VCC 在建议运行条件下上升到某个水平、因此 我们怀疑如果 Vcc 的浪涌电压导致了该问题。
那么 、Vcc 的不稳定是否 会导致开关故障? 如果不是、那么是否有其他可能 导致问题?
真诚感谢您的帮助!