This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:SN74LVC1G3157开关故障

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157, TS5A12301E, TS5A22362

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/710702/sn74lvc1g3157-sn74lvc1g3157-switching-failure

器件型号:SN74LVC1G3157
主题中讨论的其他器件: TS5A12301ETS5A22362

用于视频信号切换。

当模拟开关从引脚3切换至1时、引脚3上会出现3.3+Video 的电压、因此 Vout 无法切换回引脚3。

 当开关发生时、我们发现 Vcc 处存在浪涌电压(由于集成电感)。 SN74LVC1G3157的数据表建议在施加任何信号之前、等到 VCC 在建议运行条件下上升到某个水平、因此 我们怀疑如果 Vcc 的浪涌电压导致了该问题。

那么 、Vcc 的不稳定是否 会导致开关故障? 如果不是、那么是否有其他可能 导致问题?

真诚感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yazhu、

    正确的做法是、在将信号放置在 I/O 路径上之前、该器件没有 TS5A12301E 和 Vcc 等关断保护功能必须处于建议的工作条件内。  

    当 Vcc 高于正向偏置电压~0.5V 时、I/O 路径上信号在器件 I/O 引脚对地或通过 ESD 保护向 Vcc 高泄漏之前的典型症状。

    我想更详细地了解一下"开关故障"的含义。

    在这两种情况下、您是否都有引脚1、引脚3、引脚5和引脚6的示波器捕获?

    是否怀疑设备已损坏?  使用新 IC 替换器件是否允许正常开关?  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Adam。

    如需更多信息、"开关故障"意味着当开关从引脚3切换到引脚1时、它工作良好、但当我们从引脚1切换回引脚3时、它会失败、我们可以检测到引脚3的 VCC +视频电压信号。 一旦我们将引脚3短接至接地以释放电压信号、我们就可以再次从引脚1切换回引脚3。

    我们已尝试使用新 IC 进行更换、但问题仍然存在。

    根据您的信息、我们怀疑这可能是因为最小交流输入电压低于-0.5V、从而导致此故障。 我已要求我们的客户再次测试该器件、以便在情况下获得引脚1、引脚3、引脚5和引脚6的示波器捕获、只要我得到结果、我将向您展示。

    再次感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    很抱歉再次打扰您。 但我们的团队确实需要您的帮助。

    实际上、我们的客户使用 SN74LVC1G3157进行交流视频信号开关、其最小值约为-1V、低于 SN74LVC1G3157的 VI/O 最小值-0.5V、这可能会导致开关故障。 因此、他们希望我们介绍能够满足其要求的引脚对引脚器件。 那么、您能给我一些建议吗?

    非常感谢。

    Yazhu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yazhu、

    大多数信号单电源开关仅支持低至0V 的电压。 您使用的视频信号类型低至-1.5V? 您知道他们使用的是什么视频驱动程序吗?

    有一个音频开关 TS5A22362可接受-1.5V 信号、但没有高带宽。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    非常感谢。

    已与客户确认视频信号为 CVBS 类型。 它们无需视频驱动器即可直接输出视频信号。

    再次感谢、
    刘亚珠
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yazhu、

    我不熟悉 CVBS 视频信号。  请提供  您尝试支持的信号的电压范围和带宽吗?  这将有助于确保开关支持您的信号。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    很抱歉、我迟到了、我有一些严肃的个人问题需要处理、忘记检查 E2E。 再次真的很抱歉。

    信号的电压范围介于-1V 至1V 之间、其带宽为6MHz。
    我们的客户希望我们为他们找到引脚对引脚器件、这样他们就不必更改设计。 但据我们所知、似乎没有引脚对引脚器件可满足其要求。 我已经向他们更新了您的解决方案 TS5A22362、但尚未收到他们的反馈。
    我是 TI 中国苏州分公司的 FAE 实习生。 非常感谢您的帮助。

    再次感谢。
    Yazhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yazhu、

    正确的是、我们目前没有 P2P 解决方案来支持单端电源下的-1V 至1V 信号。 我会将这些信息提交给我们的产品定义团队、看看他们是否希望开发这样的交换机。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam、

    非常感谢。 请在您获取信息后更新给我。

    再次感谢。
    刘亚珠
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yazhu、

    产品定义和开发周期很长且是专有的。 我目前无法提供其他信息。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam、

    当然可以。
    非常感谢您的帮助。

    Yazhu