This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T3257:SN74CB3T3257

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T3257, TS3A44159, TS3A5018, SN74CB3Q3257, TS5A3359, SN74CBTLV3253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/713056/sn74cb3t3257-sn74cb3t3257

器件型号:SN74CB3T3257
主题中讨论的其他器件: TS3A44159、 TS3A5018、 SN74CB3Q3257、 TS5A3359、 SN74CBTLV3253

您好的支持团队、

我将使用  SN74CB3T3257将信号从测试仪通道(TC)切换到两个器件(DUT)、请在以下问题上提供帮助:

芯片由3.3V 供电、但1.8V 将是 TC 和 DUT 之间的逻辑接口、请帮助确认这是否正常?

2.时钟信号将通过芯片、在200MHz 时有任何问题吗?

3.信号包括输入和输出,请告诉我,信号在生物方向传输时是否有传播延迟?  

4.我还发现了另一个适合  我的应用的芯片- TS3A44159。  SN74CB3T3257和  TS3A44159之间是否有任何比较、哪一个更适合我的应用(如上所述:逻辑电压、速度、延迟...)?

5.我的应用需要至少50个 IC 用于所有信号切换,是否有任何电源和逻辑控制选择输入输出的建议...? 例如:整个芯片将由3.3V@400mA 电流供电;每个10个引脚(S)将由1个继电器控制(将两种形式的 G6K-2P-Y DC3继电器通过10K 至3.3V 连接到 H、并通过470R 连接到 GND);所有 EN 引脚将连接到 L (GND)。 如果使用 SN74CB3T3257或 TS3A44159、此设计是否正常?

谢谢您、

Phuc LE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phuc LE、

    1) 1) SN74CB3T3257器件是一款电平转换开关、我不建议将其用于您的应用。

    2) 200MHz 时钟信号将开始达到 TS3A44159的限值、因此我建议使用带宽更大的器件、例如 SN74CB3Q3257或 TS3A5018

    3) 3)所有信号开关都是双向的。 数据表中规定的 SN74CB3Q3257传播延迟为200ps。

    4)请参阅上述注释

    5) 5) SN74CB3Q3257是一款低功耗开关、其流耗小于1mA。 控制逻辑引脚为高阻态输入、不需要太大的电源即可进行切换、您可以将它们连接在一起。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    1.感谢您的建议。 我假设在1.8V IO 电平下、我的信号可以通过芯片而不进行任何转换-它仍然处于输入与输出电压(从0到2V)的线性区域。 如果我的时钟信号限制在100Mhz 以下、我认为这个芯片是可以的。  

    2. 感谢您的推荐。 我会将  SN74CB3Q3257用于我的应用、因为引脚功能和封装与  SN74CB3T3257相同。 下面是使用  SN74CB3Q3257的设计的实现方案、如果可以、请告诉我。

    + VCC (电源电压): 3.3V (可以为2.3V-3.6V)

    + VIL (高电平控制输入电压): 3.3V (>2V)

    + VI/O (数据输入/输出电压): 1.8V (信号可从0-5.5V WO 转换通过)

    +时钟信号:200MHz (<500MHz)、但需要更多关于项目3 (选项)的建议

    3.当我想使用1.25ns 设置分辨率扫描频率时,这是个问题。 如果芯片的传播延迟为0.2ns、则在 PCB 上添加延迟线+负载... 我相信 DUT 的实际输入时钟信号将被推出。 您对此有何看法? 或者任何更好的器件可以实现零延迟缓冲?

    5.感谢您的建议。 我的控制字位允许的电流为30mA/引脚、足以在没有继电器的情况下切换10个逻辑控制引脚(S)。 但确实、继电器仍然在那里。

    谢谢、

    Phuc LE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phuc、

    1) 1)我不推荐使用此器件、因为如果有较低成本的选项、您将为不使用的翻译功能付费。  100MHz 接近此器件的-3dB 衰减点、因此它将取决于您的信号链是否能够处理此-3dB 损耗。

    2) 2)您选择的电压适用于 SN74CB3Q3257

    3) 3)大多数基于硅的固态信号开关将在~100ps 至1ns 范围内具有一些传播延迟。  我不确定您在回答您想要实现什么目标的问题时、您的意思是什么。   您有图要说明吗?   

    谢谢、

    Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    尊敬的 Adam:

    再次感谢您的回答。

    1.我同意你的意见。

    2.我将继续使用这个芯片。

    请参阅下图以了解我的实施设计。 测试块2的时钟信号用作 PLL 验证的 ref_clock、因此我不希望时钟源和目标之间出现任何延迟。 最初的计划是使用固态开关、但现在我将更改为机械开关以减少传播延迟。 希望从您的网站获得一些意见/建议?

    JTAG 信号的附加问题。 我打算通过三种不同的方法对 JTAG 链进行编程、因此我选择了3:1模拟开关作为开关信号的第二个选项。 与 SN74CB3Q3257相同的电压电源和电平信号控制、请告诉我 TS5A3359是否可以用于我的应用?

    谢谢、

    Phuc LE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phuc LE、

    3) 3)我不太熟悉机械继电器、无法提出建议。

    4) 4)我看到的大多数 JTAG 应用都使用4个信号、因此您需要使用4个 TS5A3359或更大的通道数开关、例如具有2个 SN74CBTLV3253。

    谢谢、
    Adam