Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T3257, TS3A44159, TS3A5018, SN74CB3Q3257, TS5A3359, SN74CBTLV3253
主题中讨论的其他器件: TS3A44159、 TS3A5018、 SN74CB3Q3257、 TS5A3359、 SN74CBTLV3253
您好的支持团队、
我将使用 SN74CB3T3257将信号从测试仪通道(TC)切换到两个器件(DUT)、请在以下问题上提供帮助:
芯片由3.3V 供电、但1.8V 将是 TC 和 DUT 之间的逻辑接口、请帮助确认这是否正常?
2.时钟信号将通过芯片、在200MHz 时有任何问题吗?
3.信号包括输入和输出,请告诉我,信号在生物方向传输时是否有传播延迟?
4.我还发现了另一个适合 我的应用的芯片- TS3A44159。 SN74CB3T3257和 TS3A44159之间是否有任何比较、哪一个更适合我的应用(如上所述:逻辑电压、速度、延迟...)?
5.我的应用需要至少50个 IC 用于所有信号切换,是否有任何电源和逻辑控制选择输入输出的建议...? 例如:整个芯片将由3.3V@400mA 电流供电;每个10个引脚(S)将由1个继电器控制(将两种形式的 G6K-2P-Y DC3继电器通过10K 至3.3V 连接到 H、并通过470R 连接到 GND);所有 EN 引脚将连接到 L (GND)。 如果使用 SN74CB3T3257或 TS3A44159、此设计是否正常?
谢谢您、
Phuc LE。