This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV16292:多路复用器输出

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV16292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/708606/sn74cbtlv16292-mux-output

主题中讨论的其他器件:SN74CBTLV16292

ART 编号:SN74CBTLV16292

大家好、TI PAL

 当我测量时钟(14x MHz)时、我使用 SN74CBTLV16292作为 BT656信号多路复用器。

两个输出看起来很奇怪(蓝色是9B1、绿色是9B2)

这不适合吗?

S 为低电平

S 为高电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、

    感谢您的提问。 您对器件应如何执行的期望是什么?

    您的时钟是否为3.3V 14MHz 方形?

    您能否提供显示具有 B1和 B2的 A 引脚的示波器截图?

    逻辑引脚 S 从高电平变为低电平似乎起作用、因为它会衰减未选择通道的信号。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Adan

     它是 BT656视频格式 信号的3.3V 约147MHz~149MHz 时钟信号。

    当我选择 B1时、B2应该没有信号、即使存在一些串扰效应。  

    您可以看到另一个几乎为1Vp-p、这是不合理的   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、

    您是否确定了串扰是来自电路板还是来自 IC? 如果您移除 IC 并短接信号路径、是否存在很多串扰?

    我也感到奇怪的是、您的波形是异相的、这是我寻找输入和输出的示波器捕获的部分原因。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Adam
    我们发现影响受到源 IC 的 OSC 的影响。
    OSC 输出太强、因此会影响电源和接地。
    来自源 IC 的时钟信号也会受到影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、

    感谢您确认问题。 请告诉我们是否有其他任何我们可以帮助的东西。

    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Adam

    我想用频率确认任何信号的多路复用器带宽。

     因为我们将在下一个修订版设计中添加另一个函数  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、

    SN74CBTLXXXX 器件的带宽为200MHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是非常多的