Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CBTLV3257 您好!
我需要了解 采用 UQFN 封装的 SN74CBTLV3257上的正确引脚编号。
根据数据表第3页:
但在数据表的第29页、我看到:
是否有人确认正确的引脚? 谢谢!
Don
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257
您好!
我需要了解 采用 UQFN 封装的 SN74CBTLV3257上的正确引脚编号。
根据数据表第3页:
但在数据表的第29页、我看到:
是否有人确认正确的引脚? 谢谢!
Don
您好 Dakotah、
感谢你的答复。 Don 代表我提出了这个问题。 虽然您的回复很有帮助、但我仍然不清楚(确实如此、但我希望在继续布局和制造电路板之前得到确认、然后因错误的引脚分配而感到失望)。 我能否放心地完全忽略图像1、只需使用图像2和引脚功能表? 我能否确保物理器件上的引脚#1实际上是功能1B2、而不是功能2A? 请确认、以便我可以放心地继续进行布局。
谢谢、
优素福