This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L501E:关于 TS3L501E ABC 引脚状态

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/711242/ts3l501e-about-ts3l501e-abc-pin-status

器件型号:TS3L501E

DEA,

我想知道 TS3L501E ABC 引脚状态。

首先、当 C 不是连接器时、它的状态是 阻抗还是其他状态?

断电时、A 的状态是什么?  阻抗还是其他?

断电时 、A 和 B 的焊接电压‘s?THx 为多少 μ V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户4290001、

    1) 1)如果未连接引脚 LED_CX、则为 Hi-Z

    2) 2)如果 VDD = 0V、则 Ax 和 LED_Ax 引脚为高阻态、如本泄漏规格所示。

    3) 3)当 VDD = 0V 时、根据上述泄漏规格、Ax 与 Bx 之间的隔离为高阻抗。

    谢谢、

    Adam