This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L501E:TS3L501E 的 A、B、C、LED 引脚

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E, TS5MP645

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/708582/ts3l501e-a-b-c-led-pins-for-ts3l501e

器件型号:TS3L501E
主题中讨论的其他器件: TS5MP645

尊敬的 Sirs:

我的客户询问了 TS3L501E 的 A、B、C、LED 引脚。

 当 VDD=0V?时、如果电压被施加到 A、B、C、LED 引脚上是否存在问题

客户正在考虑是否将此器件应用于上述处于断电状态的每个引脚(例如、电缆从外部连接等)。

 

此致、

哈塞伯

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshiki-San、

    VDD=0V 时、在 A、B、C、LED 引脚上施加电压超出器件的建议工作条件。   

     有一些器 件在 VDD=0V 时定义开关状态、例如 TS5MP645可在 VDD=0V 时确保高阻态。  您可以 在 TI.com 上筛选断电保护功能、以查找这些类型的器件。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam-San、

    感谢你的答复。

    我还有一个问题。

    在 LAN 交换机产品中、我认为没有仅针对 LED 支持产品的断电保护功能。
    您是否知道为什么没有断电保护功能?

    请告诉我这个问题。

    此致、

    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshiki-San、

    您是否在谈论 TS3LXXXX 产品或市场上的其他产品? TS3LXXXX 器件没有断电保护功能、因为开关的设计架构不包含该功能。 此功能会产生一些额外的成本、在设计此产品时、市场决定不需要此功能。

    我们看到对这种断电保护功能的需求不断增加、并将其包含在 TS5MP645器件等较新器件中。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam-San、

    感谢你的答复。

    是的、我将介绍  TS3LXXXX 产品。

    因为我的客户使用支持 LED 功能的器件。

    因此、我认为支持 LED 功能的器件需要点亮 LED、即使未连接 LAN 连接器、也不会安装断电功能。
    是这样吗?

    此致、

    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam-San、

    很抱歉、还有另外一个问题。

    绝对额定值被描述为7V。
    因此、VI/O - VDD 之间似乎没有二极管。
    然而、在建议运行条件中、它被描述为 VDDmax。

    实际上、是否包含 VI/O - VDD 之间的二极管?

    此致、

    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Y. Hasebe、

    绝对最大额定值将 Vio max 设置 为7V、不参考 VDD 轨、因为 VDD 上没有二极管。

    建议运行条件将 Vio 电压最大值声明为 VDD、因为 如果 I/O 信号高于电源电压、则无法保证器件的性能。

    系统中的二极管与 VDD 之间存在什么问题?  如果 有一个从 I/O 到 VDD 的 ESD 二极管、您在系统中需要做什么不同?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam-San、

    感谢你的答复。

    我知道我不是指 VDD 轨、因为 VDD 中没有二极管。
    当 VDD = 0V 时、VI/o 输入信号时、我的客户担心器件是否会被损坏。
    我问过有关二极管的问题。
    根据上述答案、我们认为即使您在 VDD = 0V 时输入信号、也不会损坏信号、因为没有电流流经的路径。
    是这样吗?

    此致、
    哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam-San、

    感谢你的答复。

    我知道我不是指 VDD 轨、因为 VDD 中没有二极管。
    当 VDD = 0V 时、VI/o 输入信号时、我的客户担心器件是否会被损坏。
    我问过有关二极管的问题。
    根据上述答案、我们认为即使您在 VDD = 0V 时输入信号、也不会损坏信号、因为没有电流流经的路径。
    是这样吗?

    此致、
    哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam-San、

    我忘记了另一个问题。
    当 I/O 信号超过电源电压时、
    您对无法保证性能的症状有何看法?

    此致、
    哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Y. Hasebe、

    TI 无法保证器件在建议的工作条件下运行、该条件规定 I/O 上的电压可能仅高至 VDD。   I/O 路径上的绝对最大额定值状态信号可能高达7V、但 超过此额定值可能会对器件造成严重损坏。  

    谢谢、

    Adam