Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E, TS5MP645
主题中讨论的其他器件: TS5MP645
尊敬的 Sirs:
我的客户询问了 TS3L501E 的 A、B、C、LED 引脚。
当 VDD=0V?时、如果电压被施加到 A、B、C、LED 引脚上是否存在问题
客户正在考虑是否将此器件应用于上述处于断电状态的每个引脚(例如、电缆从外部连接等)。
此致、
哈塞伯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Y. Hasebe、
绝对最大额定值将 Vio max 设置 为7V、不参考 VDD 轨、因为 VDD 上没有二极管。
建议运行条件将 Vio 电压最大值声明为 VDD、因为 如果 I/O 信号高于电源电压、则无法保证器件的性能。
系统中的二极管与 VDD 之间存在什么问题? 如果 有一个从 I/O 到 VDD 的 ESD 二极管、您在系统中需要做什么不同?
谢谢、
Adam