This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP645:TS5MP645 MIPI 开关是否与 DS90UB960-Q1解串器兼容

Guru**** 2813915 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5MP645, DS90UB960-Q1, TS5MP646, DXP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/709600/ts5mp645-is-ts5mp645-mipi-switch-compatible-with-ds90ub960-q1-deserializers

器件型号:TS5MP645
主题中讨论的其他器件: TS5MP646DS90UB960-Q1DXP

大家好、

我想与您确认是否可以将 TS5MP645 MIPI 开关与多 个 DS90UB960-Q1 解串器配合使用? 从协议角度和速度角度来看、

例如、就我从 TS5MP645数据表中可以看出、该器件符合 CSI 标准、而 DS90UB960-Q1 解串器输出 CSI-2格式。

此外、据我所知、TS5MP645每通道支持1.5Gbsp 的速度。 正确?

提前感谢您付出的时间和努力。

此致、

博扬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    博扬

    TS5MP645是一款无源 FET 开关、不具备任何驱动器或智能功能。  它只需将信号从开关的一侧传递到另一侧即可。  要确定交换机是否适合特定协议、您需要评估协议电压和每通道带宽/数据速率。  如果 TS5MP645规范涵盖了协议要求、这将是一个合适的选择。

    TS5MP645器件每通道具有1.5GHz 的带宽。  我们建议具有 1.5GHz 带宽的开关 每通道支持高达1Gbps 的信号。  有关此建议的更多信息、请参阅开关和多路复用器常见问题解答。

    我相信 CSI-2指定了每通道1.5Gbps 的数据速率、因此带宽为~2.25GHz 的信号开关会更好。   我建议使用具有  3GHz 带宽并支持高达2Gbps 信号的 TS5MP646。

    谢谢、

    Adam  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    非常感谢您的清晰解释。  

    从带宽的角度来看、TS5MP646应该   是我们的理想选择。  

    不过、从电压的角度来看、我看到  TS5MP645和 TS5M646的电源电压范围均为1.65V 至5.5V。 CSI-2信号的电压电平为1.2V (如下所示)。  这可能是个问题吗?

    我的意思是、我们可以为 TS5MP646提供3.3V 电压、但数据和时钟通道上的电压电平将为1.2V。 这是个问题吗?

    此致、

    博扬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于第二个想法,我认为我在最初解释我们的需要时并不清楚。

    假设我们有两个 MIPI 模块(例如 DS90UB960-Q1)、TS5MP645 MIPI 开关和具有1.8V 逻辑的处理器单元。

    我们可以为 TS5MP645 MIPI 开关提供1.8V 电压、并使处理器的 SEL 和/OE 信号处于1.8V 电压电平。
    此外、我们不需要在快速的 MIPI 模块之间进行切换。 实际上、SEL 信号将帮助我们在一开始就确定我们要使用的 MIPI 模块。 正确设置 SEL 信号后、我们不会在系统运行期间更改其值。 因此、在这种情况下、我们不应该考虑带宽。 每通道1.5GHz 的带宽显示了使用内部控制逻辑块更改交换机状态的速度。 对吧?

    关于电压电平、正如我说过的、我们可以为 TS5MP645 MIPI 开关模块提供1.8V 电压、并提供具有相同电压电平的 SEL 和/OE 控制信号。
    我们的模拟信号((DxN、CLKN、DXP、CLKP、DAxN、 CLKAN、DAxP、CLKAP、DBxN、CLKBN、 DBxP、CLKBP)将为1.2V、具有可接受的 TS5MP645 MIPI 开关范围(请参阅 TS5MP645数据表第5页的第6.3节- www.ti.com/.../ts5mp645.pdf)

    考虑到我们的需求和 TS5MP645 MIPI 开关的功能、我认为 TS5MP645 MIPI 开关将会更好。 你怎么看?

    再次感谢您付出的时间和努力。

    此致、
    博扬。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    博扬

    TS5MP646将支持0V 至3.6V 范围内 I/O 引脚上的电压。 这将能够覆盖上面显示的0V 至1.2V 信号。  

    因此、在这种情况下、我们不应该考虑带宽。 每通道1.5GHz 的带宽显示了使用内部控制逻辑块更改交换机状态的速度。 对吧?


    否、这不是对 信号开关带宽规格的正确理解。  带宽规格表示 I/O 信号路径频率扫描的-3dB 点。

      切换开关 SEL 引脚 或更改开关状态的最大速度指定为 fsel_max  切换开关是 SEL 引脚更改后开关响应所需的时间。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Adam。

    您对我帮助很大! 非常感谢。

    此致、

    博扬。