This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DS10224:适用于高速2:4差分多路复用器的小型封装

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX154E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/710323/ts3ds10224-small-package-for-high-speed-2-4-differential-multiplexer

器件型号:TS3DS10224
Thread 中讨论的其他器件:TMUX154E

大家好、团队成员

 

我们的客户正在其系统中使用 TS3DS10224RUKR (3mm x 3mm)。 对于下一代、客户正在寻找更小的封装。

我尝试寻找它、但我找不到更多小尺寸或任何类似的器件。

 

我们是否可以有任何推荐设备 或您 对此的评论 ?

 

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫崎-圣

    我在 TI.com 开关选择工具中搜索 了2:1、2通道、带宽>500MHz、然后将封装尺寸从最小到最大排序。  我建议使用采用1.8mm x 1.4mm QFN 封装的新型 TMUX154E 器件。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    感谢您的澄清。

    此致、
    宫崎