This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G66:查找允许 Vcc=3.3V &Vi=5V 的器件

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G66, TMUX1072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/706936/sn74lvc1g66-find-device-allowing-vcc-3-3v-vi-5v

器件型号:SN74LVC1G66
主题中讨论的其他器件: TMUX1072

您好!

我正在寻找如下所示的器件、TI 有没有?

-与 SN74LVC1G66功能相同

-与 SN74LVC1G66引脚兼容

-允许比 Vcc 电压更高的输入端口电压 Vi=5V、Vcc=3.3V

谢谢、此致、

猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    猪排、

    没有一个单通道1:1器件可以在3.3V 电源下支持高达5V 的 VI/o 信号。

    有一个新器件 TMUX1072双通道2:1将支持此操作。 未使用的引脚可保持悬空以像1:1开关那样操作器件。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢你的答复。

    此致、
    猪排