Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G66, TMUX1072
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G66 主题中讨论的其他器件: TMUX1072
您好!
我正在寻找如下所示的器件、TI 有没有?
-与 SN74LVC1G66功能相同
-与 SN74LVC1G66引脚兼容
-允许比 Vcc 电压更高的输入端口电压 Vi=5V、Vcc=3.3V
谢谢、此致、
猪排