Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3305
IOFF 指定为1uA (最大值)、Vcc = 0V、Vi = 0V 且 Vo = 0至5.5V。 需要向控制输入施加什么电压、即 Vin?
如果 Vin = 5.5V、Vcc = 0V、Vi = 0V 且 Vo = 0至5.5V、Ioff 是否仍为1uA (最大值)?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3305
IOFF 指定为1uA (最大值)、Vcc = 0V、Vi = 0V 且 Vo = 0至5.5V。 需要向控制输入施加什么电压、即 Vin?
如果 Vin = 5.5V、Vcc = 0V、Vi = 0V 且 Vo = 0至5.5V、Ioff 是否仍为1uA (最大值)?
Adam、
感谢您的快速响应!
当任一电源域为0V 时、我使用开关将信号与两个电源域隔离。 我对 VCC 使用一个电源域(3.3V)、连接到 I/O 的信号为3.3V CMOS、而我使用另一个电源域(5V)通过4.75k/10k 分压器启用开关(来自5V 域的信号为3.3V CMOS)。
因此、当5V 电源域关闭(即0V)而3.3V 域有效时、SN74CB3Q3305 OE 输入被拉至低电平(通过10k 电阻器)、并且开关被禁用。 当3.3V 域为0V 而5V 域有效时、我有以下情况: VCC = 0V、Vin = 3.75V (最坏情况)、Vi = 0V 且 Vo = 0至3.6V。 因此、我的问题是。
我希望在这种情况下 SN74CB3Q3305将保持禁用状态、Ioff 规格仍然适用。 我还希望通过 OE 输入到 Vcc 的低阻抗路径不存在(尽管在5V 和该输入之间有一个4.75k 电阻器、但应该仍然正常)。
虽然我不确定您是否能观看、但我在下面插入了相关电路的 jpeg 图像。
此致、
Joe
Adam、
电路板将在~2周内发布以进行制造。 我打算在电路板可用时测试是否存在泄漏、可能是在7月底或8月初。
在发布设计之前、我希望验证该器件是否能够按需要工作。 如果它不能按需要执行、我会延迟发布并更改设计。
因此、如果您在6月29日之前取得了(好或坏)结果、那将会非常好! 如果这不可行、我仍会发布该设计、并借此机会根据需要执行该设计。 根据您的评论、开关很可能(但不保证)会在 Vcc=0V 且控制引脚上为逻辑高电平的情况下隔离 I/O。
再次感谢您的支持!
此致、
Joe