This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3305:输入电压= 5.5V 的 IOFF

Guru**** 2815365 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/693067/sn74cb3q3305-ioff-with-vin-5-5v

器件型号:SN74CB3Q3305

IOFF 指定为1uA (最大值)、Vcc = 0V、Vi = 0V 且 Vo = 0至5.5V。  需要向控制输入施加什么电压、即 Vin?

如果 Vin = 5.5V、Vcc = 0V、Vi = 0V 且 Vo = 0至5.5V、Ioff 是否仍为1uA (最大值)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joseph、

    如果 Vcc = 0V、控制引脚的电压不应影响 I/O 路径上的泄漏规格、但我需要在工作台上放置一个器件来进行确认。

    当 Vcc = 0V 时、您为什么使用开关来使 I/O 路径上的泄漏电流较低?

    为什么选择 SN74CB3Q3305?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    感谢您的快速响应!

    当任一电源域为0V 时、我使用开关将信号与两个电源域隔离。  我对 VCC 使用一个电源域(3.3V)、连接到 I/O 的信号为3.3V CMOS、而我使用另一个电源域(5V)通过4.75k/10k 分压器启用开关(来自5V 域的信号为3.3V CMOS)。

    因此、当5V 电源域关闭(即0V)而3.3V 域有效时、SN74CB3Q3305 OE 输入被拉至低电平(通过10k 电阻器)、并且开关被禁用。  当3.3V 域为0V 而5V 域有效时、我有以下情况: VCC = 0V、Vin = 3.75V (最坏情况)、Vi = 0V 且 Vo = 0至3.6V。  因此、我的问题是。

    我希望在这种情况下 SN74CB3Q3305将保持禁用状态、Ioff 规格仍然适用。  我还希望通过 OE 输入到 Vcc 的低阻抗路径不存在(尽管在5V 和该输入之间有一个4.75k 电阻器、但应该仍然正常)。

    虽然我不确定您是否能观看、但我在下面插入了相关电路的 jpeg 图像。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    您是否有机会进一步调查此问题?

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    我看不到您提供的原理图有任何问题。   在您描述的情况下、您是否在电路板上看到任何泄漏问题?

    我已经订购了样片和电路板进行测试、以查看当 Vcc=0V 并且控制逻辑引脚上有一个逻辑高电压时、泄漏会发生什么情况。  我还无法将其放在工作台上进行测试、但我不能预测会出现任何重大泄漏。  

    您何时需要完成此测试?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    电路板将在~2周内发布以进行制造。  我打算在电路板可用时测试是否存在泄漏、可能是在7月底或8月初。

    在发布设计之前、我希望验证该器件是否能够按需要工作。  如果它不能按需要执行、我会延迟发布并更改设计。

    因此、如果您在6月29日之前取得了(好或坏)结果、那将会非常好!  如果这不可行、我仍会发布该设计、并借此机会根据需要执行该设计。  根据您的评论、开关很可能(但不保证)会在 Vcc=0V 且控制引脚上为逻辑高电平的情况下隔离 I/O。

    再次感谢您的支持!

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、

    我已确认、当 Vcc = 0V Vin = 3.6V 时、ioff 规格有效、当施加3.6V 电压时、I/O 引脚之间的泄漏电流小于1uA。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    感谢您的确认!  是否有可能在 SN74CB3Q3305数据表的未来版本中添加"Vin = 0至5.5V"作为 Ioff 参数的测试条件?

    我非常感谢他们的支持和及时的回应!!!

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joseph、

    SN74CB3Q3305的未来版本极有可能包含 Ioff 参数的更新测试条件。 但是、具有失效防护逻辑的较新的 TMUX 器件将指定此值。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam、

    注意到了一些意见,很有道理,但我不得不问! 还注意到了有关较新 TMUX 器件的注释。

    再次感谢您的支持!

    此致、
    Joe