This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:HDMI 1.4与放大器;HDMI2.0阻抗测试方法。

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/689300/ts3dv642-hdmi-1-4-hdmi2-0-impedance-test-method

器件型号:TS3DV642

您好!

   我在 HDMI 中使用的 TS3DV642存在测试阻抗问题。

   在同一通道中、在我的电路中添加 TS3DV642时、HDMI 2.0阻抗测试失败、 但 HDMI 1.4测试通过。

   如何在 HDMI 1.4和 HDMI 2.0上测试阻抗?

   HDMI1.4和2.0的测试标准是什么?

谢谢。

 

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、

    HDMI 1.4b 和 HDMI 2.0接收端 TDR 的结果相同、但 HDMI 2.0的可接受端接阻抗较低。 为了使用 TS3DV642进行正确测试、接收器应该被加电(SINK_Diff PowerOn = Y)并且复用器需要被启用(不在断电模式中)。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jmmn、
    在 HDMI 2.0测试中、TS3DV642上电并启用多路复用器、但测试也失败。
    BTW、TS3DV642是否通过了 HDMI 2.0阻抗测试?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu Yisyuan、

    我们将尝试在实验中重新测试这一点。 完成后、我会告诉您。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jmmn、

                   是否有任何 TS3DV642的 HDMI2.0测试结果?  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu Yisyuan、

    测试结果通过直接电子邮件提供。

    此致、
    JMMN