Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3DV642 您好!
我在 HDMI 中使用的 TS3DV642存在测试阻抗问题。
在同一通道中、在我的电路中添加 TS3DV642时、HDMI 2.0阻抗测试失败、 但 HDMI 1.4测试通过。
如何在 HDMI 1.4和 HDMI 2.0上测试阻抗?
HDMI1.4和2.0的测试标准是什么?
谢谢。