This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A44159:如何定义 TS3A44159的最大输入频率

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A44159, SN74CB3Q3257, TS3A27518E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/692041/ts3a44159-how-to-define-the-max-input-frequency-of-ts3a44159

器件型号:TS3A44159
主题中讨论的其他器件: SN74CB3Q3257TS3A27518E

大家好。 很高兴能在这里找到大家。 我使用该器件来控制 SIM_CLK 信号(上升时间为10ns、f=4.9MHz)。 当信号通过 TS3A44159时、波形将从方波变为三角波。 因此、我使用一个0 R 电阻器将多路复用器的输入和输出连接在一起、信号将是正常的。 导通电容可能是原因。 导致此问题的其他原因是什么?  我还有另一个问题是如何计算该器件正常工作的最大频率? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    TS3A44159具有大于150pF 的大寄生输入电容。  如果您没有足够强大的驱动器、则可能会使您的总线负载下降并降低信号边缘的速度。  

    开关和多路复用器常见问题解答页面针对开关将支持的数据速率提供了建议。

    还有其他4通道2:1开关将降低输入电容、我可以在 TI.com 开关搜索工具滤波 器中找到、如 SN74CB3Q3257。  我还看到客户要求 TS3A27518E 用于 SIM 卡应用。