Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3253, SN74CB3Q3305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CB3Q3253 主题中讨论的其他器件: SN74CB3Q3305
大家好、
如果未使用 SN74CB3Q3253引脚3/4/6/10/12/13、是否可以悬空?
BR、
SHH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3253, SN74CB3Q3305
大家好、
如果未使用 SN74CB3Q3253引脚3/4/6/10/12/13、是否可以悬空?
BR、
SHH
SHH、
是的、您很多人将未使用的 I/O 引脚保持悬空。
请参阅开关和多路复用器常见问题解答页面。
为什么选择 SN74CB3Q3253 2通道4:1开关? 您在做什么、您有这么多未使用的引脚?
您是否查看过 SN74CB3Q3305等双通道1:1器件? 我在 TI.com 开关搜索工具上找到了这一信息。
谢谢、
Adam