This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] SN74CB3Q3253:如何处理未使用的引脚。 询问 SN74CB3Q3253输出引脚是否可以悬空

Guru**** 2348500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3253, SN74CB3Q3305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/693117/faq-sn74cb3q3253-what-to-do-with-unused-pins-asking-for-the-sn74cb3q3253-output-pin-can-be-floating-or-not

器件型号:SN74CB3Q3253
主题中讨论的其他器件: SN74CB3Q3305

大家好、

如果未使用 SN74CB3Q3253引脚3/4/6/10/12/13、是否可以悬空?

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    是的、您很多人将未使用的 I/O 引脚保持悬空。  

    请参阅开关和多路复用器常见问题解答页面。

    为什么选择 SN74CB3Q3253 2通道4:1开关? 您在做什么、您有这么多未使用的引脚?  

    您是否查看过 SN74CB3Q3305等双通道1:1器件?  我在 TI.com 开关搜索工具上找到了这一信息

    谢谢、

    Adam