Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G66, TS5A12301E, TS5A6542
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G66 主题中讨论的其他器件: TS5A12301E、 TS5A6542
您好!
我一直在寻找使用 SN74LVC1G66而不是负载开关来关断电源的方法、因为我的应用仅消耗10mA 的功率、我看到该器件可处理最大100mA 的电流。
但是,在进一步检查时,我注意到如果我使用的 VCC 为3V,那么我的1.8V 逻辑电压低于 VIH 的 Vcc*0.7。
您能否建议一个允许我使用3V Vcc/VIO 但使用1.8V 逻辑控制它的器件?
谢谢、
Loie