This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G66:Vlogic 支持低至1.8V、Vdd 为3V??

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G66, TS5A12301E, TS5A6542
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/690389/sn74lvc1g66-vlogic-support-down-to-1-8v-with-vdd-of-3v

器件型号:SN74LVC1G66
主题中讨论的其他器件: TS5A12301ETS5A6542

您好!

我一直在寻找使用 SN74LVC1G66而不是负载开关来关断电源的方法、因为我的应用仅消耗10mA 的功率、我看到该器件可处理最大100mA 的电流。

但是,在进一步检查时,我注意到如果我使用的 VCC 为3V,那么我的1.8V 逻辑电压低于 VIH 的 Vcc*0.7。

您能否建议一个允许我使用3V Vcc/VIO 但使用1.8V 逻辑控制它的器件?

谢谢、

Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢伊

    我找到的两个解决方案是 TS5A12301E 或 TS5A6542。

    您对使用这些工具有何看法?

    谢谢、
    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、

    由于这两个器件都是 SPDT、TI 将来是否有任何计划创建一个1:1开关、该开关将在3Vcc/VIO 下支持1.8V 逻辑?

    谢谢、
    Loie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卢伊

    是的、TI 正在不断改进其为客户提供的产品系列。

    谢谢、
    Adam