This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A44159:是否有任何器件支持负电压?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A44159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/689164/ts3a44159-any-part-support-negative-voltage

器件型号:TS3A44159

您好!

您好!

客户现在将两个 TS3A44159用于模拟音频信号、如原始电路中所示。  现在、为了减少导致噼啪噪声的脉冲、他们在左 侧 TS3A44159芯片上添加了一个交流耦合电容(请参阅修改后的电路)。  但现在、添加的交流耦合电容器会产生副作用: 右侧的 TS3A44159的输出针对负分量进行了削波。

这里的问题是、

  • 我们是否有任何与 TS3A44159相对应且支持负电压的器件?  (我找不到。)

谢谢!

安东尼

原始电路:

修改后的电路:

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼

    感谢您提供详细信息。  TS3A44159不支持传递负电压信号、因此预计会出现负削波。  TI 的音频开关系列是 TS5A2236X 器件。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    关于支持上述负电压的模拟开关、它们都是双通道芯片。  我找不到任何4通道芯片。  您能否再次确认我们是否拥有它?

    此外、我们还被问及为什么我们在数据表中提到 TS3A44159可以支持音频信号、但实际上它不支持负电压。  您对此有何意见?

    谢谢!

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼

    目前、我们没有支持负摆幅音频信号的4通道器件。

    TS3A44159器件可在整个输入电压范围内提供良好的 THD 性能、前提是其高于0V。这对于交流耦合级之前的音频信号而言非常有效。

    谢谢、
    Adam