This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L301:关于多路复用器开关 TS3L301DGGR

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3L301, TS3A27518E, TS3L501E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/687835/ts3l301-regarding-mux-switch-ts3l301dggr

器件型号:TS3L301
主题中讨论的其他器件: TS3A27518ETS3L501E

您好!

我需要您在使用多路复用器开关  TS3L301DGGR 方面的帮助。 如下所述、它具有良好的带宽、非常适合我的应用。 我唯一的问题是 多路复用器开关 TS3L301DGGR 针对差分以太网信号。  在我的设计中、我在单端信号上使用该多路复用器。

 我无法找到用于单端信号的类似多路复用器开关、因此我正在使用该器件。  您是否发现在单端信号上使用此器件存在任何问题?

 需要您的支持。   

谢谢、

Ramya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramaya、

    我在开关和多路复用器 e2e 搜索中键入了"TS3L301单端"并找到了此帖子。

    您的单端应用是什么?  为什么需要使用高带宽 2:1开关?

    谢谢、

    Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我们在两个接口中使用此开关。

    一个是 SPI。 MCU 的多路复用信号进入串行闪存(SPI)、相同的信号进入连接器以测试 GPIO 功能。 由于闪存是高速器件、我们将通过 TS3L301进行连接。

    第二个接口是 RGMII。 这也是出于同样的原因、RGMII 信号与 MCU 中的 GPIO 功能进行多路复用。 我们需要将其连接到 PHY 和引脚接头、以评估这两种功能。 因此、我们使用 TS3L301连接到2个位置。

    您能不能告诉我们我们是否可以使用此器件、或者请提出可用于单端应用的类似器件。

    谢谢、

    Ramya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramya、

    TS3L301可与单端输入搭配使用。

    SPI 和 RGMII 案例的最大频率是多少?多路复用器需要多少信号?

    TS3A27518E 是另一个紧凑型选项、适用于带宽为240MHz 的 SPI 多路复用器用例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    SPI 的最大频率为166MHZ、RGMII 为125MHz。

    SPI 有6个信号

    电路板上有2个 RGMII 接口、每个接口有13个信号。

    谢谢、

    Ramya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramya、

    还有 TS3L501E 器件可用。

    您是否对满足您需求的建议满意?

    谢谢、

    Adam