Other Parts Discussed in Thread: TS3V330, TS5MP645
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3V330 主题中讨论的其他器件: TS5MP645
您好!
我们有可用于 I2S 信号1:2多路复用器/多路信号分离器的 TS3V330。
我们是否有支持 I2S 信号的8位1:2多路复用器/多路信号分离器? 我看到了最大带宽为200MHz 的 SN74CBTL1692。
请提供建议。
谢谢。
此致、
GIM 歌曲