This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3V330:I2S 信号1:2多路复用器/多路信号分离器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3V330, TS5MP645

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/676025/ts3v330-i2s-signals-1-2-mux-demux

器件型号:TS3V330
主题中讨论的其他器件: TS5MP645

您好!

我们有可用于 I2S 信号1:2多路复用器/多路信号分离器的 TS3V330。

我们是否有支持 I2S 信号的8位1:2多路复用器/多路信号分离器? 我看到了最大带宽为200MHz 的 SN74CBTL1692。

请提供建议。

谢谢。

此致、

GIM 歌曲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GIM、

    我使用 了 TI.com 开关搜索工具 、在至少有8个通道的2:1开关上进行了滤波、并找到了 TS5MP645器件。  您对此选择有何看法?

    您希望通过开关的 I2S 信号的电压电平和带宽是多少?

    谢谢、

    Adam   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    感谢您的建议。 TS5MP645可提供更小的解决方案:)
    I2S 信号电压电平为3.3V、带宽小于50MHz。

    此致、
    GIM 歌曲