Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3251, SN74CBT3251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CBT3251 主题中讨论的其他器件:SN74CB3Q3251、
您好:
我们正在寻找具有1:8多路复用器/多路信号分离器总线开关的解决 方案、原始解决方案:SN74CB3Q3251无法支持高达25MHz 的频率。
剂量 SN74CBT3251可以支持25MHz 的开关频率? (仅在数据表中找到以下说明
- 高带宽数据路径(高达500MHz)