This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3251:开关频率能力

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3251, SN74CBT3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/676194/sn74cbt3251-switching-frequency-ability

器件型号:SN74CBT3251
主题中讨论的其他器件:SN74CB3Q3251

您好:

我们正在寻找具有1:8多路复用器/多路信号分离器总线开关的解决 方案、原始解决方案:SN74CB3Q3251无法支持高达25MHz 的频率。

剂量 SN74CBT3251可以支持25MHz 的开关频率?  (仅在数据表中找到以下说明  

  • 高带宽数据路径(高达500MHz)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kay、

    SN74CB3QXXXX 系列开关将支持高达500MHz 的带宽。 您是否有一个示波器快照、其中显示了-3dB 点<25MHz 的 SN74CB3Q3251器件的带宽?

    您尝试多路复用哪种类型的信号?
    您是否有要共享的原理图或布局?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    Kay 实际上不询问带宽、但输入频率为25MHz 晶体输入需要1:8多路复用器。
    是否可以使用 SN74CBT3251或您会建议使用什么器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonnie、

    是的、您可以在信号路径引脚 A 至 BX 上放置一个25MHz 信号。  

    请注意、SN74CBTXXXX 系列开关不是轨到轨开关、如果您的时钟信号为3.3V、电源电压为3.3V、则电压将被削波。 SN74CB3QXXXX 系列开关在导通 FET 的栅极上有一个不理想的电荷泵 并将支持轨到轨信号。  SN74CB3Q3251。

    您可以在此应用手册中看到有关 选择正确 TI 开关的更多信息。

    谢谢、

    Adam