Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3257, TS3L501E, TS5MP645, TS3DV642
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:SN74CB3Q3257、 TS3L501E、 TS5MP645、 TS3DV642尊敬的 TI:
在我们的设计中、我们使用的是提供8位输出的 HDMI 接收器 IC 和也提供8位(实际10位、但我们忽略2个 LSB)输出的 SDI 接收器 IC。 一次只有单路输出可用、处理器有8位输入端口、因此我们希望对这两个8位数据进行多路复用。
我们找到了 SN74CB3Q3257、但它仅为4位、我们使用了其中的2位。 TI 是否提供任何8位多路复用器?