Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3251, ADS7042, CD74HC4051
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CBTLV3251 主题中讨论的其他器件: ADS7042、 CD74HC4051
您好!
我查看的是 SN74CBTLV3251的数据表、不清楚1.8V 信号是否足够高而被视为高电平。
我的客户希望通过最大值为1.95V 的8个运算放大器向该器件馈送8个不同的模拟信号。
如果需要的话、它们可以有一个3V 电源(因为我们没有任何低于2V 8:1的开关)用于这个器件、但是来自一个 FPGA 的逻辑信号将最多为1.8V。
这将馈入 ADC、很可能是 ADS7042、但它们只需要100ksps 的速度。
我的问题是:
此开关是否能够在 VCC 为3V 时通过1.8VIH 的控制逻辑正确开启?
如果该器件无法正常工作、我是否可以建议使用 CD74HC4051?
谢谢、
Loie