This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3251:如果 Vcc 为3V、1.8V 是否足以打开开关?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3251, ADS7042, CD74HC4051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/674681/sn74cbtlv3251-if-vcc-is-3v-will-1-8v-be-enough-to-turn-the-switch-on

器件型号:SN74CBTLV3251
主题中讨论的其他器件: ADS7042CD74HC4051

您好!

我查看的是 SN74CBTLV3251的数据表、不清楚1.8V 信号是否足够高而被视为高电平。

我的客户希望通过最大值为1.95V 的8个运算放大器向该器件馈送8个不同的模拟信号。  

如果需要的话、它们可以有一个3V 电源(因为我们没有任何低于2V 8:1的开关)用于这个器件、但是来自一个 FPGA 的逻辑信号将最多为1.8V。  

这将馈入 ADC、很可能是 ADS7042、但它们只需要100ksps 的速度。

我的问题是:

此开关是否能够在 VCC 为3V 时通过1.8VIH 的控制逻辑正确开启?

如果该器件无法正常工作、我是否可以建议使用 CD74HC4051?

谢谢、

Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louie:

    74HC4051的最小 VIH 为0.7 x 3.0V = 2.1V。 因此、1.8V 电压太小。

    对于74CBTLV3251数据表、建议最小 VIH 为2.0V。 因此、1.8V 电压也会太小。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卢伊

    Kai 正确、如果器件不支持1.8V 逻辑电平、则需要在控制逻辑引脚上使用电平转换器。

    谢谢、
    Adam