This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:此器件是否可用于 PCIe 参考时钟100MHz 差分?

Guru**** 2924830 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A5018, SN74CB3Q3257, TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/669049/ts3a5018-can-this-device-be-used-for-pcie-reference-clock-100mhz-differential

器件型号:TS3A5018
主题中讨论的其他器件: SN74CB3Q3257TMUX136

您好!

在我们的项目中、我们需要切换 PCIe 参考时钟(100MHz 差分时钟)并考虑将四路 SPDT 模拟开关(器件型号 TS3A5018T)用于相同的时钟。 这用于 PCIe Gen3应用的开关参考时钟。  

想要检查 TS3A5018T 是否能够支持 PCIe 参考时钟(100MHz 差动时钟、方波)开关、并且它是否用于任何设计?

希望确认 TI 的使用反馈、因为它指明了低速音频/视频切换的用例应用、预计低于5MHz 至6MHz。  

我们担心该器件、因为 Ron 指定为10欧姆。  

如果您有任何器件可满足 PCIe 时钟开关需求并可支持四路 SPDT 开关、请提出建议。 如果提供了此类数据共享方式,我们可以共享单页原理图以提供有关用例的更多详细信息..... 在发布查询时找不到任何附加文档的配置。  

您能否分享 TS3A5018T 在100MHz 差动时钟即方波的确切响应图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi、

    所有 TI 模拟信号开关都是无源 FET 开关、如果协议保持在建议的工作条件内、则可以通过它们传递任何信号协议。

    正确的做法   是、信号开关并非完美的短路、开关信号路径的频率响应将在较高频率下开始衰减信号。

    Ron 将使低频信号衰减、而 Con 将使较高频率的信号衰减。  您的100MHz 方波将具有更高频率的谐波、以保持方波边缘的完整性。  我们通常建议选择带宽为基频3倍的开关。  TS3A5018带宽接近300MHz、因此这适用于您的应用。   

    如果您担心没有足够的谐波通过开关、则可以选择具有更高带宽的器件、如 SN74CB3Q3257或 TMUX136。

    要共享原理图、您可以按下文本编辑器上的回形针按钮以添加附件。 。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找随附的应用原理图以获得更多便利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vasmi、

    感谢您的观看。 只要通过开关的信号处于建议的工作条件内、我就不会看到您的原理图出现任何问题。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的回复。我们希望再次确认、因为我们的董事会更复杂、时间更关键。   

    在 TS3A5018评估板上、请 通过在4和7引脚上馈送100MHz 差分(方波)输入来共享测量的输出示波器图(在2和3处测量)。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vamsi、

    我们没有可进行交流测量的评估板。 我们需要订购样片并使用同轴电缆连接器固定电路板、以便进行交流测量。 您需要在何时完成此测量? 电压电平方的电压电平。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasmi、

    我没有非常干净的时钟源或评估板、但能够获得一些测量结果。  白色线迹表示从 函数发生器直至示波 器的100MHz 时钟信号0-2V、黄色线迹表示通过 PCB 和 TS5A5018的时钟信号。  您可以看到、由于 PCB 和开关的 Ron 和 CON 特性、信号衰减和衰减会有所降低。

    谢谢、

    Adam