Other Parts Discussed in Thread: TS5A3166
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS5A3166 您好!
我在数据表的引脚中看到的泄漏电流规格。 这是否意味着也需要驱动 IN 引脚的电流?
谢谢。
- YY
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
YY、
TS5A3166 IN 引脚是数字控制逻辑引脚、用于确定 信号路径 是否导通(低阻抗) 或高阻态
该 IN 引脚基本上连接到 IC 内部的逆变器。
数字控制输入泄漏规范规定、如果 IN 引脚电压为5.5V 或0V <+/-20nA、电流将流入或流出引脚。 另一种 解释该规格的方法是、它是一个高阻抗缓冲 器、您不一定需要强大的驱动器来切换引脚。
谢谢、
Adam