This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3166:IN 引脚的输入电流。

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A3166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/671985/ts5a3166-input-current-for-in-pin

器件型号:TS5A3166

您好!

我在数据表的引脚中看到的泄漏电流规格。 这是否意味着也需要驱动 IN 引脚的电流?

谢谢。

- YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YY、

    TS5A3166 IN 引脚是数字控制逻辑引脚、用于确定 信号路径 是否导通(低阻抗) 或高阻态  

    该 IN 引脚基本上连接到 IC 内部的逆变器。  

    数字控制输入泄漏规范规定、如果 IN 引脚电压为5.5V 或0V <+/-20nA、电流将流入或流出引脚。   另一种 解释该规格的方法是、它是一个高阻抗缓冲 器、您不一定需要强大的驱动器来切换引脚。   

    谢谢、

    Adam