This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4067:UART MUX 应用

Guru**** 2524640 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4067, TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/669602/cd74hc4067-uart-mux-application

器件型号:CD74HC4067
主题中讨论的其他器件: TMUX136

您好!

我们需要一个多路复用器来实现 UART 1:12多路复用器功能。  您认为我们可以使用两 个 CD74HC4067芯片(一个用于 UART TX、一个用于 UART RX)来实现它吗?  如果有更好的选择、请告诉我。

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼

    如果您的 UART 信号电压和带宽 处于建议的工作条件范围 内、并且您的系统可以处理~60 Ω 的串联电阻、 则 CD74HC4067可以工作。  

    大多数开关由于 速度较低而能够支持 UART 信号 、我们甚至还提供了新的开关 、例如 TMUX136 (2通道、2:1 多路复用器)。  遗憾的是、我们的产品系列 没有很多12:1多路复用器选项。  

    您正在尝试与使用如此多 UART 信号的设备进行通信?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    谢谢。  它在服务器中使用。

    安东尼