This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们需要一个多路复用器来实现 UART 1:12多路复用器功能。 您认为我们可以使用两 个 CD74HC4067芯片(一个用于 UART TX、一个用于 UART RX)来实现它吗? 如果有更好的选择、请告诉我。
谢谢!
安东尼
安东尼
如果您的 UART 信号电压和带宽 处于建议的工作条件范围 内、并且您的系统可以处理~60 Ω 的串联电阻、 则 CD74HC4067可以工作。
大多数开关由于 速度较低而能够支持 UART 信号 、我们甚至还提供了新的开关 、例如 TMUX136 (2通道、2:1 多路复用器)。 遗憾的是、我们的产品系列 没有很多12:1多路复用器选项。
您正在尝试与使用如此多 UART 信号的设备进行通信?
谢谢、
Adam