This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3159:如果引脚6在上电时保持悬空、会发生什么情况

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/669578/ts5a3159-what-happens-if-pin-6-is-left-floating-while-powered-on

器件型号:TS5A3159

我正在使用 Vcc = 5.5V 的 TS5A3159器件。  在 Vcc = 5.5V 时、引脚6 (IN)保持悬空。  观察到高电流消耗。  一旦引脚6连接到5V、则观察到电流消耗正常。  在引脚6在器件加电后的几个短暂时间内悬空后、这些器件是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我们始终建议将诸如 PIN6的数字输入引脚上拉至 Vcc 或接地以避免导致高电流消耗的悬空情况。  这可以通过应用 图中所示的弱上拉或下拉电阻器来实现。

       

    您还可以查看此应用手册 慢速或浮点 CMOS 的含义。

    如果器件处于 IC 的绝对最大额定值范围内、短暂的高电源电流不会损坏该器件。  我不认为您在浮动数字逻辑引脚上看到的电流接近100mA、但这将是 Vcc 引脚的电流限制。  

    谢谢、

    Adam