请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS5A3159 我正在使用 Vcc = 5.5V 的 TS5A3159器件。 在 Vcc = 5.5V 时、引脚6 (IN)保持悬空。 观察到高电流消耗。 一旦引脚6连接到5V、则观察到电流消耗正常。 在引脚6在器件加电后的几个短暂时间内悬空后、这些器件是否正常工作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
John、
我们始终建议将诸如 PIN6的数字输入引脚上拉至 Vcc 或接地以避免导致高电流消耗的悬空情况。 这可以通过应用 图中所示的弱上拉或下拉电阻器来实现。
您还可以查看此应用手册 慢速或浮点 CMOS 的含义。
如果器件处于 IC 的绝对最大额定值范围内、短暂的高电源电流不会损坏该器件。 我不认为您在浮动数字逻辑引脚上看到的电流接近100mA、但这将是 Vcc 引脚的电流限制。
谢谢、
Adam