请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3A227E 您好、Sirs、
如数据表和 EVM 应用所述 、在耳机正确插入之前、TS3A227E 可能会完成检测阶段。 您是否 建议我们是否可以在 Q1和 DET_TRIGG#引脚之间添加 RC 延迟电路、以将其检测阶段延迟>150ms、 从而消除不使用 I2C 时的缓慢插件问题? 如果是、我们是否可以知道产品线的建议 RC 值?
谢谢、此致、
陈耀恩
2018年3月3日