This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A227E:解决 TS3A227E 慢速插件问题的解决方案

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A227E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/668710/ts3a227e-solution-to-solve-ts3a227e-slow-plug-in-issue

器件型号:TS3A227E

您好、Sirs、

如数据表和 EVM 应用所述   、在耳机正确插入之前、TS3A227E 可能会完成检测阶段。 您是否 建议我们是否可以在 Q1和 DET_TRIGG#引脚之间添加 RC 延迟电路、以将其检测阶段延迟>150ms、 从而消除不使用 I2C 时的缓慢插件问题? 如果是、我们是否可以知道产品线的建议 RC 值?
  

谢谢、此致、

陈耀恩
2018年3月3日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    数据表建议使用如上所示在 TIP 引脚上具有机械开关的音频插孔、以便在插孔到达 TIP 引脚之前不会进行检测。

    您可以在 DET_TRIGGER 或音频插孔开关上添加 RC 延迟 、以降低 Q1晶体管的下拉效应。  

    您对检测时序的设计计算将包括 Vdd 和 R2上拉 Q1 FET 栅极所需的时间以及 Q1 FET 通过内部1M Ω 上拉电阻器将 DET_TRIGGER 引脚下拉至低于的电平所需的时间 VIL 最大电压。

    本应用手册还提供了有关计算 RC 时间常数和根据您的需求确定上拉电阻器大小的更多信息。

    谢谢、

    Adam

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的关注。 我们可以通过 RC 延迟电路解决此问题。 我将通过电子邮件向您发送原理图...Wayne Chen