This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23159:作为 MDIO MUX

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A23159, SN74LVC1G3157, TS5A23157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/684990/ts5a23159-as-a-mdio-mux

器件型号:TS5A23159
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G3157TS5A23157

您好!

目前、我们需要一个包含 MDIO 信号调节+ MUX 应用的应用、如下所示。   MDIO 信号速度为2.5MHz~5MHz。   TS5A23159似乎可以满足多路复用器功能的需求、如下所示。  请问您有什么意见/确认吗?  或者、您对此1.8V (右)/3.3V (左)多路复用器有更好的建议吗?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼

    TI 的所有无源 FET 开关都可以处理>15MHz 的信号、因此您可以在产品系列中选择任何2:1开关。

    有一个低成本单通道2:1多路复用器 SN74LVC1G3157也可用于左侧的多路复用器。

    对于右侧的2个多路复用器、TS5A23157的成本略低于 TS5A23159。

    谢谢、
    Adam