Other Parts Discussed in Thread: TS5A23159, SN74LVC1G3157, TS5A23157
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS5A23159 主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G3157、 TS5A23157
您好!
目前、我们需要一个包含 MDIO 信号调节+ MUX 应用的应用、如下所示。 MDIO 信号速度为2.5MHz~5MHz。 TS5A23159似乎可以满足多路复用器功能的需求、如下所示。 请问您有什么意见/确认吗? 或者、您对此1.8V (右)/3.3V (左)多路复用器有更好的建议吗?
谢谢!
安东尼