This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:/EN 引脚上是否有任何上拉或下拉电阻器

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/684606/ts3a5018-is-there-any-pull-up-or-pull-down-resistor-at-the-pin-of-en

器件型号:TS3A5018

您好!

对于 TS3A5018、/EN 引脚上是否有任何上拉或下拉电阻器?

或者我们知道/EN 引脚的输入阻抗吗?

 

我的客户正在使用它、他们需要添加一个下拉电阻器来获得默认的低电压。

因此我想确认我可以添加的最大值电阻器是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查看第页的 9.2典型应用下的18个数据表。 数据表建议上拉或下拉电阻器取决于/EN 引脚上连接的输入。 例如电流驱动能力、所需功耗、开关频率(如果适用)等

    此致、
    Harish KS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、e2e、

    我还想补充一点、控制逻辑引脚上没有内部上拉或下拉电阻器。  

    可以通过查看数字输入泄漏规格并计算 R= V/I 来找到该节点的阻抗

    R =(V+/0.05uA)

    R =(3.6V/0.05uA)

    R = 72M Ω  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Adam 和 KS。