This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP645:TS5MP645引脚连接

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/681999/ts5mp645-ts5mp645-pin-connection

器件型号:TS5MP645

大家好、

我对引脚连接有疑问。

是否可以像下面那样切换正/负引脚?

CLKAP --> D1+:正到正
CLKAN --> D1-:负到负
DA1P --> CLK-:正到负
DA1N --> CLK+:负到正
DA2P --> D0-:正到负
DA2N --> D0+:负到正

谢谢、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    是的、这 是一个无源 FET 开关、 只要信号处于建议的工作条件内、哪个引脚上的信号就无关紧要。    请参阅数据表中的详细设计部分。

    谢谢、

    Adam