尊敬的
请帮助我查看 TS3A227E 原理图、尤其是 MICP 和 MIC_Present #、
请参阅以下信息、谢谢。
e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-0x_5F00_AUDIO-CODEC_5F00_20180410A.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的
请帮助我查看 TS3A227E 原理图、尤其是 MICP 和 MIC_Present #、
请参阅以下信息、谢谢。
e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-0x_5F00_AUDIO-CODEC_5F00_20180410A.pdf
Sam、
电源引脚: VDD 由3.3V 电压供电、 并且处于建议的工作条件范围内。
GND 被正确连接至散热焊盘、并且未使用的 GND 感测线路也可被接地。
控制引脚:
I2C SDA/SCL 开漏输出上拉至3.3V 、并处于建议的工作条件范围内。
INT 是一个开漏中断、我找不到它的运行位置
MIC 也存在、开漏中断、并且它正确连接到 GPIO
DET Trigger 已正确连接到组合音频插孔中的开关、当耳机插入插孔时、该开关会将节点拉至接地
信号路径:
TIP / Ring2/Sleeve 已正确连接至音频插孔
套筒感应和 Ring2感应已正确连接至音频插孔
MIP 正确连接到编解码器。
此外、请注意 Apple 耳机的这篇帖子。
谢谢、
Adam
尊敬的 Adam
感谢您的回复、
关于 MIC_Present、我将连接到编解码器的"SENSE A"引脚、
关于 INT#、我仍然确认我们是否需要该引脚、
ALC262没有"接地感应引脚"、因此我无法连接到 TS3A227E 的"GND_SENSE"、
最后、关于 C3 ( 电路原理图中的 C111)、该值可能会因编解码器需求而异、
我可以更改为 1K 欧姆吗?
e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-0x_5F00_AUDIO-CODEC_5F00_20180412A.pdf
谢谢你。