This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A227E:原理图审阅

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A227E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/679191/ts3a227e-schematic-review

器件型号:TS3A227E

尊敬的

    请帮助我查看 TS3A227E 原理图、尤其是 MICP 和 MIC_Present #、

请参阅以下信息、谢谢。

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-0x_5F00_AUDIO-CODEC_5F00_20180410A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    电源引脚: VDD 由3.3V 电压供电、 并且处于建议的工作条件范围内。

    GND 被正确连接至散热焊盘、并且未使用的 GND 感测线路也可被接地。

    控制引脚:

    I2C SDA/SCL 开漏输出上拉至3.3V 、并处于建议的工作条件范围内。

    INT 是一个开漏中断、我找不到它的运行位置

    MIC 也存在、开漏中断、并且它正确连接到 GPIO

    DET Trigger 已正确连接到组合音频插孔中的开关、当耳机插入插孔时、该开关会将节点拉至接地

    信号路径:

    TIP / Ring2/Sleeve 已正确连接至音频插孔

    套筒感应和 Ring2感应已正确连接至音频插孔

    MIP 正确连接到编解码器。

    此外、请注意 Apple 耳机的这篇帖子。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam

    关于 INT#、我仍然确认它是否连接到 PCH、如果没有连接、我将像数据表的说明那样将其连接到接地
    2.关于 MIC_Prese#,我连接到编解码器的 SENSE 引脚而不是 GPIO,它是否正常?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、

    INT/和 MIC_Prese/pins 是用于与系统通信的状态指示引脚。 这些是为了让系统知道 TS3A227E 发生了变化。 如果您的系统不需要了解 TS3A227E (INT 引脚)发生的变化或检测到麦克风(MIC Present 引脚)、则可以将引脚接地。

    我认为您应该考虑将编解码器接地感应线路连接到 TS3A227E 的 GND_SENSE 引脚。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam

        感谢您的回复、

    关于 MIC_Present、我将连接到编解码器的"SENSE A"引脚、

    关于 INT#、我仍然确认我们是否需要该引脚、

    ALC262没有"接地感应引脚"、因此我无法连接到 TS3A227E 的"GND_SENSE"、

    最后、关于 C3 ( 电路原理图中的 C111)、该值可能会因编解码器需求而异、  

    我可以更改为 1K 欧姆吗?

    e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-0x_5F00_AUDIO-CODEC_5F00_20180412A.pdf

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、

    TS3A227E 中规定的 R6上拉电阻值对于器件按压检测功能的精度至关重要。 如果您不使用按键检测功能、则可以根据编解码器和麦克风的要求设计 R6。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam

        我只想确认 C3而不是 R6、因为下面是 编解码器供应商的请求、  

    我是否应该在下面的部分中添加 C3 (1uF)? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    TS3A227E 不需要 C3电容器、但已包含在数据表中、以便在典型应用中显示编解码器将需要一个直流阻断电容器。  请参阅编解码器供应商推荐的电容器、您无需为 TS3A227E 添加额外的电容器。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam

        如下是编解码器供应商建议的不使用电容器(C3)的情况、  

    只添加了1K、那么如果没有 C3、这是可以的吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、

    如上所述、TS3A227E 不存在电容问题、也不会出现在 MICP 引脚上。 如果您使用的是 TS3A227E 的按键检测功能、则 R6电阻器很重要。

    我看不到您的原理图中的 TS3A227E 有任何问题。

    Adam